This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:加电序列问题

Guru**** 2770645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657045/tps659037-power-on-sequence-issue

器件型号:TPS659037

您好!

我使用的是 TPS6590376、这里是上电序列测试模块

根据数据表中的加电序列表、如下所示


以下是问题:

1.最大值为2.45。  时间 序列的值?

2.对于所有序列,只有 LDO2小于550us,这是否正常?

问题2之后、如果异常、如何修改?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    550us 延迟基于内部32k 时钟、因此精度为+/- 10%。 因此、您测量的504us 在范围内。

    在 LDO 或 SMPS 模块从0V 开始斜升之前、它还存在一些内部模拟延迟。 因此、在某些电源轨之前、通常会看到额外的+/- 100us 延迟。 在我的测试中、LDO2在 LDO3和 LDO4之前大约上升100us、因此这是正常行为。 您将看到 LDO9 (VDD_RTC)和 LDOLN (VDDA_PLL)之间的变化相同。

    请注意、LDOUSB 具有内部215us 延迟、因此您也会在该电源轨上看到额外的延迟。

    此致、
    Karl