This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22921:TPS22921YFPR

Guru**** 2813615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22925, TPS22921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656976/tps22921-tps22921yfpr

器件型号:TPS22921
主题中讨论的其他器件:TPS22925

尊敬的团队:

我们在 设计中使用 TPS22921YFPR 器件(负载开关)

随附的原理图供参考

我们请求您查看原理图、并告知我们任何问题

谢谢、此致

Vishak Ne2e.ti.com/.../SWITCH1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishak、

    如果我的理解是正确的、那么当 VREG_L11_1P8为高电平时应启用 U114、而当 WLAN_3V_EN 为高电平时应启用 U6015。 但是、VDD33仅在启用两个负载开关时供电。 如果这是正确的、则设计看起来不错。

    我还建议将 TPS22925作为 TPS22921的替代产品、因为这两款产品都是6焊球 CSP、但 TPS22925的性能更好。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius