This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:输入电流额定值

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23610, TPSM84205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656850/lmr23610-input-amperage-rating

器件型号:LMR23610
主题中讨论的其他器件: TPSM84205

大家好、我叫 Diego、是危地马拉16岁的创客、我真的需要一些帮助。 我正在尝试找到一种方法、将我构建的12伏60A 锂离子电池组的电压和电流降低至5伏1A。 我找到了 LMR23610、但没有说明任何文书工作的输入电流是多少、有人能帮我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    您可以从数据表首页估算出这一点。 有一个效率图、该图具有您的12V 输入和5V 输出的确切条件。 输出电流为1A 时、效率约为94%。 IIN =(Vout * Iout)/(Eff * Vin)=(5 * 1)/(0.94 * 12)= 0.443A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、我确实看到了这一点、但我仍然想知道它是否会从我的电池消耗60安培的电流而不会烧毁、我能看到它的额定电流是多少吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于降压转换器、输入电流与输出电流直接相关。 它只能从您的电池中提取所需的电量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 非常感谢、很抱歉我的初学者问题一直困扰着您、但您知道我可以通过什么方法将电流从60安降至1安吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈、
    LMR23610无法从输入端汲取60 A 电流。 降压转换器降压电压、而不是电流。 该转换的效率、
    N =(Vout * Iout)/(Vin * Iin)。 由于您知道输出电压为5V,输出电流为1A,输入电压为12V,因此您可以根据首页图中所示的效率计算输入电流。 输出电流(以及给定输入和输出电压的输入电流)受数据表第5页指定的内部电流限制的限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您在 E2E 上的停留!

    我想推荐我们的 TPSM84205模块。 这是一个组装相当完整的模块。 它有3个引脚、VIN、VOUT、接地。

    • 您为 VIN 提供7V 至28V 的电压。
    • 它将自动设置 VOUT = 5V。
    • 您可以抽取高达1.5A 的电流(因此您的1A 输出电流正常)

    因此、根据您的规格、12Vin、5Vout、1AOUT、该器件将自动从您的电池中拉取大约0.5A 的电流。

    原理图如下。 我们建议在 VIN 和 VOUT 上放置一些电容器以使电压平滑、但其余电容器已经在 TPSM84205板上。

    希望这对您有所帮助。 玩得开心!

    Sam