This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670:内部频率(500kHz)和 RT 频率期间的边框

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665649/lm22670-border-during-internal-frequency-500khz-and-rt-frquency

器件型号:LM22670

您好!

我收到了客户的以下问题。

如果 RT 电阻设置为更大(几 MΩ)、 那么开关频率从 RT 频率变为 内部频率(500kHz)的欧姆值是多少?

他们认识到、该模式是在稳压器启动期间设置的。

请告诉我以供参考。

很抱歉我的奇怪问题。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可使用 RT 电阻器在200kHz 至1MHz 范围内调节内部振荡器。 数据表中的图显示了如何针对可能的同步频率范围修改 RT 电阻器。 该器件专为指定的 RT 范围而设计。

    如果 RT 电阻过高、则不会下拉 RT 引脚并激活同步模式。 因此、该器件将以500kHz 的内部开关频率运行。

    如果有任何疑问或您有任何其他问题、请告知我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn-San、

    感谢你的答复。
    您知道 RT 频率和内部频率(500kHz)期间的边界吗?
    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    我将联系此部件的设计人员、并就您的问题提供反馈。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    我收到了有关此问题的反馈。

    启动后、RT 引脚的电压将介于0.65V 至0.95V 之间。 RT 引脚必须以大于1.7uA 的电流下拉。 因此、不应使用大于500KOhm 的电阻器作为裕度。 在电阻为540kOhm 以上时、电流不会小于1.7uA。

    此致、
    Katelyn