This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20343:使用 COMP 设置电流限制

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20343, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666438/lm20343-using-comp-to-set-a-current-limit

器件型号:LM20343
主题中讨论的其他器件: LM5117

我正在进行一项设计、希望降压转换器主要用作电流源、我正在尝试确定最佳的工作方式。 这种链接有助于让我思考更巧妙的方法、而不是通过蛮力使用电流感应电阻器来实现。  https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2017/11/24/how-to-design-a-simple-constant-current-constant-voltage-buck-converter

我想使用集成同步稳压器、例如 LM20343、并在 COMP 引脚上放置一个限压器、以减小控制器允许的最大电流。 TI 对此是否有任何建议? 我已经浏览过数据表几次、但无法确定电流感应信号的灵敏度(或斜率补偿的最小/最大值)。  

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    TPS43350控制器数据表中介绍了如何使用 Comp 引脚设置电流限制、我相信这与您上面的问题类似。

    我将与产品专家核实 LM20343是否可以使用类似的配置。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Katelyn 对这一问题的关注。

    拓扑结构很难确定、但 TPS43350中的电流感应似乎稍有不同、因为它依赖于外部感应电阻器和放大器、两个端子都暴露于外部世界。 如果 LM20343 (或类似器件)上的内部电流感应的电流/电压增益已知、则 COMP 最大值的计算方法非常简单。

    查看 LM20343评估板、可以轻松地在 COMP 引脚上调试可调电压钳位、但最好知道我是否需要将其钳位在给定电压之上或之下。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我已经与产品专家讨论了这种配置。 建议将外部比较器/电流镜与 LM202343搭配使用。

    COMP 将随温度变化、不保证它与温度具有线性关系。

    对于器件内部的电流限制控制、如前所述、LM5117采用了此功能。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、您能更具体地介绍电流镜和比较器吗? 我可以看到、使用电流镜和负载电阻器将检测到的输出电流转换为电压、以便与已知基准电压进行比较、但比较器输出在电路中有何用处? 我看不到封装上任何看起来可以由比较器驱动的引脚。

    最后、我希望能够将此设计方法修改为高可靠性/航天器件、因此使用具有相当独特功能集的 LM5117对我来说不是最佳解决方案。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我对这一答复的拖延表示歉意。

    想法是将比较器输出连接到 FB 引脚。 FB 电压是器件的基准、通过控制 FB 引脚上的电压、您可以控制输出电压/输出电流。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn