This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53600-Q1:何时需要 PGND 和 AGND 隔离?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM53600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656847/lm53600-q1-when-is-isolation-of-pgnd-and-agnd-required

器件型号:LM53600-Q1

团队、

在数据表中 LM53600-Q1的第11.1.1节中,它提到:  

' PGND 走线以及 PVIN 和 SW 走线应限制在接地层的一侧。' 这是否意味着我们建议使用隔离式接地?

何时需要 PGND 和 AGND 隔离? 假设我每隔几毫秒以300mA 峰值的瞬态负载运行12V 输入电压和5V 输出电压。 您是否建议将 GND 分开、因为我的负载本质上是瞬态的。 该功率水平是否甚至会导致我的接地漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡利奥

    以下是相关说明:

    噪声源接地层以及敏感 AGND 通过电源板进行连接。  

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julio、

    任何具有不良 PGND/AGND 布局的设计都会导致一些 GND 漂移-显然、以更低的电流实现更小的漂移。 如果布局不佳、300mA 足以改变电路板的性能、尤其是在负载本质上是瞬态的情况下。 我们建议分离 GND 并通过电源板进行连接、以便在电路板未按预期运行时不必考虑这个可能的问题。

    Sam