This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将电量监测计(BQ34Z100-G1、BQ34110、BQ78350-R1)连接到 PC 以及如何使其正常工作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1, BQ78350-R1, BQ76200, TIDA-00792, BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657080/how-to-connect-fuel-gauge-bq34z100-g1-bq34110-bq78350-r1-to-pc-and-how-to-make-it-work

主题中讨论的其他器件:BQ34110BQ34Z100-G1BQ78350-R1BQ76200TIDA-00792BQ76920

了解 在不使用 EV2300到 PC 的情况下将电量监测计(BQ34Z100-G1、BQ34110、BQ78350-R1)连接到 PC 的方法以及如何将其配置为正常工作。

已从 当地分销商处购买(BQ34Z100-G1、BQ34110、BQ78350-R1)  

如何将这些监测计与 BQ76920连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、
    每个产品都有自己的特性、请参阅每个产品的数据表和支持文档。 通常、您需要在电路板上构建电路、测试、校准和配置监测计。
    bq34z100-G1和 bq34110使用 I2C 进行通信、bq78350-R1使用 SMBus。 这些是标准总线、其他适配器或 MCU 可以使用支持的协议与监测计通信。 文档中提供了详细信息。 要使用 TI 提供的软件、必须使用该软件支持的适配器。
    bq76920是一款监视器、只能由 bq78350-R1或 MCU 支持。 bq34z100-G1和 bq34110没有可与 bq76920进行通信的接口或算法、但同一 MCU 可以与这两个 MCU 进行通信。 MCU 可以与 bq76920进行通信以实现保护和平衡、并与 bq34xxx 电量监测计进行通信以获取充电状态信息。 如果使用 bq78350-R1监测计来控制 bq76920、它还提供保护和平衡控制、但可能需要使用 MCU 进行监测计不支持的特殊系统操作。 虽然 bq76920将轻松支持低侧保护开关、但如果需要在电池组外部进行通信、通常最好使用高侧开关或提供隔离式通信路径。 如果您对 bq76200感兴趣、bq76200是一款高侧 N 沟道驱动器。 TIDA-00792显示了使用 bq769x0监控器、bq78350-R1监测计和 bq76200驱动器进行高侧开关的更多电池节数示例。