This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211:负载电流为1安培时 TPS40211的最大输出电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657093/tps40211-maximum-output-voltage-with-tps40211-at-1-ampere-load

器件型号:TPS40211
主题中讨论的其他器件: TPS40210

主席先生,

我的输入= 12VDC

我需要在1A 电流时输出48VDC

TPS40211是否可以实现这一目标? 要实现此48V/1A 输出、需要满足哪些特定条件?

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它可以正常工作。 请使用 Webench 设计 TPS40210、然后在 FB 引脚上更改分压器的低侧电阻、并将 IC 替换为 TPS40211。 这两个器件具有不同的 FB 基准电压和不同的封装。 所有其他电气参数相同。