大家好、
我目前在 BQ76PL455EVM 上工作。 我正在监控16节电池的电压。 连接到 GUI 时、GUI 会打开、但在轮询电池电压时、所有电池的电压都为0V。 我观察到 Vdig 和 VM 引脚上的电压均为0V。 我检查了两个引脚上的电容器。 他们没有短路。 但是、我仍然更换了它们、但没有成功。 这是否意味着芯片已经熔断?
此致、
罗汉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我目前在 BQ76PL455EVM 上工作。 我正在监控16节电池的电压。 连接到 GUI 时、GUI 会打开、但在轮询电池电压时、所有电池的电压都为0V。 我观察到 Vdig 和 VM 引脚上的电压均为0V。 我检查了两个引脚上的电容器。 他们没有短路。 但是、我仍然更换了它们、但没有成功。 这是否意味着芯片已经熔断?
此致、
罗汉
尊敬的 David:
我实际上制作了一个具有两个接口的电路板、一个用于 GUI、另一个用于微控制器。 我首先检查 GUI 接口、然后再转到微控制器。
当我首次测试电路板时、我确实获得了所有电池电压。 下一次为电路板上电时、每个电池的电压为0V。 我已检查 BJT 输出。 集电极处于顶部引脚电压、而发射极为0V。 我假设晶体管此时没有开关。 改变晶体管会有帮助吗?
GUI 中的另一个观察结果是、我在 GUI 中遇到 VDIG 唤醒故障。 该观察结果是否有助于确定芯片是否损坏或晶体管是否是问题。
第三、如果我们为 Vp 引脚提供5V 稳压电压、则 IC 仍应工作、如果发现 BJT 电路不稳定、我们可以消除它。
最后、我遵循了 EVM 参考原理图来开发 PCB。 我一侧的一个错误是 、根据 EVM、C36的额定电压为25V、而不是 EVM 中提到的50V。 这是否也是一个问题?
此致、
罗汉
您好、Rohan、
VDIG 唤醒故障表示 VDIG 电源轨未正确斜升/斜降-可能 是由于进入引脚的泄漏增加所致。 如果 VDIG 出现故障、数字内核可能无法正常工作、这会解释奇数读数。
我会首先尝试更换晶体管。 我认为 VP 稳压器可能是出现问题的候选器件。 我会谨慎使用 外部稳压器。 这在技术上是可行的、但由于必须保持适当的电源序列、因此存在更多的误差空间。
对于 CAP、我认为应该是可以的。
尊敬的 David:
感谢您的回答。 我发表了意见,但无法完全理解。 我按照如下方式执行加电序列:-
1)为 BAT16提供的功率
2)为 BAT0提供的功率
完成后、我检查了 GUI 并将其打开。 现在轮询了电池电压、未连接电池输入。 我得到的是所有单元格的垃圾值。 然后、我停止了轮询并再次打开 GUI、并执行了相同的操作、此时所有电池的电压都为0V。 您能解释一下这一观察结果吗? 如果任何电池输入断开连接、是否不应轮询电池电压?
此致、
罗汉