This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20323:LM20323

Guru**** 2586675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666376/lm20323-lm20323

器件型号:LM20323

大家好、

请查找随附的设计 I DID、用于从15V 和5V 输入获取3.3V 输出和5V 输出。

我设计了错误反馈以校正2个选项中的电压输出。

  1. 使用运算放大器。
  2. 使用电阻分压器从 Vesnse 获取电压、而不是输出电压。

纹波非常高、使用运算放大器时的纹波甚至更差。

请提供建议。

此致、

Shlomi

e2e.ti.com/.../DC_5F00_DC-Adaptor-Option3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    感谢您分享您的原理图。

    FB 布线的 PCB 布局至关重要。 您是否也能够共享 PCB 布局? 此外、您能否在连接运算放大器且未连接运算放大器的情况下共享 SW、VIN 和 VOUT 的波形?

    我从原理图上看的一个想法是、建议底部反馈电阻器介于4.99k Ω- 49.9k Ω 之间。 您能否将 R5、R7、R14和 R17的大小调整为大于4.99k Ω?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    请查找随附的布局。

    关于波形、我目前没有 PCB、因此无法显示。

    在下面的点标记中、R5 、R7、R14和 R17的重新定级大于4.99k Ω。

    此致、

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../DC_5F00_DC-ADAPTOR-OPTION3_2800_LM20323_2900_-REV01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    由于运算放大器具有高纹波电压输出、我选择了第二个选项、但仍具有相对较高的纹波200-300mv。

    我发现与 E-cap (C9和 C24)并联的100-200uF 陶瓷电容器将改善这一情况。

    请告知您是否可以推荐其他改进措施?

    您对发送给您的布局是否有任何意见?

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    您在哪些负载条件下测试看到较大的输出纹波?  您还能共享空载和负载的稳态波形吗?

    此外、感谢您分享您的布局。  请查看我的以下评论:

    电阻器的反馈走线 必须尽可能短。  添加运算放大器和接头后、布线会非常长。  这也可能 是运算放大器性能变差的原因。  但是、即使是没有运算放大器的 FB 的两个电阻器也很长。  这对于器件能够准确地感测误差放大器的 FB 电压至关重要。  请参阅以下示例。
    来自 L1的 VOUT 迹线应在 R1之前看到 C9。  这也将使接地层在 IC 周围增大。  RPG (R1)迹线并不重要。  这可以通过第二层路由、也可以远离器件。
    COMP 组件(C10、C8、R6)应尽可能靠近器件放置。  在此设计中、组件迹线穿过底层。 通过将 R1从 IC 移得更远、可以更轻松地实现这一点。  请参阅明天的示例。  
    4、引脚不应直接连接 AGND 和 GND。  具有位于 EP 下方的所有器件接地的单点接地。 补偿、反馈和软启动组件的接地连接应连接在一起、然后路由到器件的 EP 引脚。 AGND 引脚应连接到 EP 下的 GND。 如果处理不当、接地不良会导致负载调节性能下降或开关行为不稳定。

    我已包含 EVM 的附加说明布局。  我对关键组件进行了注释。 请参考此图像。

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    由于不活动、我将关闭此线程。 但是、如果您对此主题有任何其他问题、请随时答复。

    此致、
    Katelyn