This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:汽车等效产品

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, LM9061, LM5060-Q1, TIDA-01167, LM9061-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656431/lm5069-automotive-equivalent

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: LM9061LM5060-Q1TIDA-01167LM9061-Q1LM5060

您好!

对于汽车应用(12V 电池)、我们正在开发通用 ECU 及其电源板。

我的问题是电源板,它用于驱动多个负载,如喷油器、加热器... 消耗的总电池电流可高达50A。

对于此电路板、我们的客户希望我们实现电池反向电压和反向电流保护以及通用过流保护、以便能够在同时连接过多负载时检测和切断电源。 I PRECISE 这种通用过流保护不会在输出短路情况下触发(输出 MOSFET 驱动器专门用于此情况)、但仅当同时激活过多负载、导致输入电池电流超过 PCB 能力时才会触发。

我查看了 TI 的在线文档,发现 TIDU415完全满足了这些要求... LM5069不是我们的应用所不允许的汽车组件。 我们选择了 LM5050-Q1来提供反向电流和反向电池电压保护。

为了能够精确设置过流限制、我们希望使用电阻分流器而不是 MOSFET 漏源极电压来测量电流(在整个温度范围内具有更好的稳定性)。 然后、对于我们的功率级别、需要使用由该组件驱动的外部 N 沟道 MOSFET。 我发现多个使用 MOSFET VDS 实现过流保护的汽车组件(例如某些 TPS 或 LM9061)、但没有电阻分流器。

另一个有趣的功能是浪涌电流限制、因为我们将在输出端连接大电容器。

TI 的产品组合中是否有与 LM5069等效的汽车产品(具有外部分流器和外部 N 沟道 MOSFET 的过流保护;以及浪涌电流限制)?

感谢你的帮助、

此致、

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julien、

    很抱歉我们没有。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的快速回答。

    由于我们希望实现过流保护、我们可能会切换到 LM5060-Q1组件、该组件可收集所有需要的功能。

    如果我们应用 TIDA-01167图16的原理图、您能否确认满足以下要求:

    反极性保护

    反向电流保护

    过流保护

    -浪涌电流限制

    谢谢、

    此致、

    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julien、

    除反向电流保护外、所有器件都可以。 如果存在反向电压、FET 将关断。 但无法单独检测反向电流。 过流保护仅是断路器超时。 不限制电流、也不提供 FET SOA 保护(功率限制)、因此在大多数情况下、输出短路会导致 FET 故障。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    在 TIDU415文档的图2中、我们能想象用 LM9061-Q1替代 LM5069吗?

    在这种情况下,您能否确认以下要求的状态:

    -反极性保护:对吧?

    -反向电流保护:对吧?

    -过流保护:对吧?

    -浪涌电流限制:不正常?


    我知道过流保护仅是断路器超时、这不能保护 FET SOA、这要归功于它的高精度。

    此致、
    Julien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julien、

    LM9061无法检测反向电流。 您可能需要使用 LM5060 + LM5050-1Q1。 LM9061的下拉速度也非常慢、因此它实际上不会保护 FET。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    确实,这样做将满足所有要求。

    要使用 LM5060-Q1 + LM5050-Q1,我们是否只使用与 TIDU415中给出的原理图相同的原理图(例如图3)?

    此致、

    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、与图3类似、但使用 LM5060。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢您的帮助