This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:获得1.6v 输出...... 但使用固定的5V lm2576

Guru**** 2455240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665991/lm2576-getting-1-6-v-output-but-using-a-fixed-5v-lm2576

器件型号:LM2576

 该电路的输出为1.6V、但我们使用的是固定的5V lm2576。 我们关注的电路由 lm2576数据表给出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电压不正确有许多潜在原因(不稳定、元件放置错误、布局问题等)。 我想详细了解您的 LM2576设计。  您可以分享您的 PCB 布局吗?  此外、您是否在所有条件下(负载、空载、整个输入电压范围)看到1.6V 输出?  在您看到1.6V 输出的条件下、您还可以共享 VIN、VOUT 和 SW 的波形吗?

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果此问题仍然存在、请随时提出其他问题。

    此致、
    Katelyn