This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:故障期间的 BQ76940平衡

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667187/bq76940-bq76940-balancing-during-fault

器件型号:BQ76940

大家好、

我想将 BQ76940电池管理 IC 用于14节串联锂离子电池系统。

我担心在故障条件激活时芯片如何处理平衡:

  • 遇到欠压故障时、它是否会停止?
  • ALERT 引脚外部触发的 OVRD_ALERT 故障是否也是如此?

当然、如果与主机控制器的通信丢失、这一点尤为重要、因为平衡会在一段时间后损坏电池。

我在数据表或此论坛中找不到答案。 只是在故障期间禁用 CHG 和 DSG FET。
如果有人能够澄清这一点、那将会很好。

此致
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    bq76940将在故障期间继续保持平衡。 欠压或 OVRD_ALERT 不会停止平衡。 通过主机命令或关断时停止平衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的澄清。

    除 I2C 接口外、还有其他可靠的方法可以关断 IC 或使 IC 处于运输模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    如果总线在 SDA 低电平时卡住、为器件发送多达9个时钟来释放 SDA 线路。 您已经注意到、该器件没有复位引脚。 如果电源电压低于 VSHUT 阈值、它将关断、但如果1节电池保持平衡、则该电池很可能会在电源电压未达到 VSHUT 时耗尽。 由于内部漏电路径、电源引脚的断开可能不会使电源电压充分下降。 在连接电池的情况下强制将电源引脚拉低可能会损坏 IC、请注意第8节原理图中的二极管以防止这种情况。 重置部件的方法是断开电池并重新连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您的友好和快速回复。
    这在我的设计过程中对我有很大帮助。

    我可以想象、在许多设计考虑因素中、这可能是一个问题。
    如果我可以建议:在故障期间停止平衡可能是您未来产品的一个很好的附加功能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 专家:
    我面临着同样的问题~
    原因 BQ76940和 CPU 的电源电压是独立的、当 CPU 在发送前关闭电源时、建议将 IC 置于运输模式、
    会影响什么?
    每个电芯的实际电流是否会彼此相同、或者它们之间有多少差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、
    如果 MCU 进入睡眠模式、bq76940将继续以保留的配置运行:
    OCD/SCD 将继续受到监控。
    如果启用 ADC、将继续检查 OV 和 UV。
    如果电池平衡正在运行、它将继续运行、并且可以使电池完全放电。
    如果设置 ALERT、底部组将消耗更多电流、请参阅数据表中的 DIALERT 规格。 否则、电池上的负载差异可能会因 dINOM 和 ILKG 规格而异。