This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881EVM-680:230VAC 至5Vdc/400mA

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25007, UCC28881, UCC28881EVM-680

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656546/ucc28881evm-680-230vac-to-5vdc-400ma

器件型号:UCC28881EVM-680
主题中讨论的其他器件:LM25007UCC28881

您好!

我正在设计一个从230VAC 提供3.3V 和5V 电压的电源。 额定电流为300mA @ 3.3V 和100mA @ 5V (最大值)。

我最大的顾虑是电路板的设计面积很小、因此我必须使设计与 UCC28881EVM-680 电源板和直流/直流降压稳压 器 LM25007类似 、如 http://www.ti.com/lit/ug/snva152a/snva152a.pdf

我们的想法是使用 UCC28881转换230VAC、以获得13VDC/225mA、该电流等于2.9W 的功率、然后我必须使用另一个 DC-DC 降压稳压器通过 LM25007将13V 降至5V。

我无法使用线性稳压器、否则无法获取400mA 电流来馈入5V 和3.3V 组件。

5V 所需的400mA 分为两部分、第一部分100mA 为5V 电路供电、300mA 为3.3V 稳压器供电、以获得3.3V 300mA。

1/我想知道这个想法/模式是否正确? UCC28881EVM-680的输出能否正确馈入 LM25007直流/直流转换器?

2正如我在一开始说的那样、我有很小的空间来设计电源、所以我必须修改 UCC28881EVM-680中的一些组件尺寸、并且我想知道它是否仍然正确。

2A/电容器:

设计中的输入电容器 C1和 C2 "EEUED2W100"都过大、因此我将其更改为 更薄的电容器860241375002。 它们的电容与设计中的电容相同、但新电容的额定电压仅为400V、而设计中的电压为450V。

我认为400足以满足230VAC 的要求?

关于输出电容器 C5 'EEU-FM1V331L'、我将其更改为这个较小的'25SEPF330M'

它具有相同的电容、但电压较低、仅为25V。 我认为对于可以升至16V 的输出电压来说足够了吗?

新的 ESR"等效串联电阻"仅为14m Ω、而原始 ESR"等效串联电阻"为30m Ω。 因此,了解 ESR 越低,电压输出纹波就越低,这是一件很好的事情。

我想知道我是否可以降低输入/输出电容器的电容? 如果是,我可以减少多少?

3-b/电感器:

输入电感器 L1;我用 这个 ELC09D102F 更改了5800-102-RC 模型

输出电感器 L2;我想知道为什么在输出最大电流为225mA 的情况下选择电流饱和值为400mA?

我能否选择另一个具有较低电流饱和的器件?  

以下其中一项适合此应用程序:
-744772102 :RMS 电流(IRMS):300mA,饱和电流(ISAT):500mA

或者这一 个 DR0608-105L :RMS 电流(IRMS):400mA,饱和电流(Isat):350mA

3-b/保险丝:

我想用 PPTC 可复位保险丝替换用作保险丝的大电阻器,如'LVR012K'

120mA 的保持电流是否足够?

因为对于230VAC、最大输入功率为3.581W、等于15mA 的电流

3-d/是否可以移除连接到 UCC28881芯片反馈 FB 引脚的电阻 R4?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chamkhi Haithem、

    您有很多问题、我将以"问题解答"格式设置答复的格式、以帮助您清楚地了解情况!

    问:1/我想知道这个想法/模式是否正确? UCC28881EVM-680的输出能否 正确馈入 LM25007 直流/直流转换器?

    答:这种架构还不错、TI 在参考设计中也考虑到了类似的想法、请访问 :www.ti.com/.../PMP11236

    电源输出是不同的、但架构/想法与您要使用的方案/想法相似。

    问:我认为400足以满足230VAC 的要求?

    答:是的、您可以在230VAC 时使用额定电压为400V 的电容器。

    Q:它具有相同的电容、但电压较低、仅为25V。 我认为对于可以升至16V 的输出电压来说足够了吗?

    答:这应该可以、但您可以仔细检查制造商的数据表、以找到电容器的电压降额、并查看电容如何受到影响。

    问:我想知道我是否可以降低两个输入/输出电容器的电容? 如果是,我可以减少多少?

    答:您可以按照 UCC28881数据表中使用的计算结果找到用于计算输入大容量电容和输出电容的公式。 请在 以下位置执行该实现:www.ti.com/.../application_and_implementation

    问:能否选择另一个电流饱和较低的[电感器]?

    A:电感器选择取决于电感器上的输出纹波电流以及均方根电流。 按照数据表(之前已链接)中所示的实现方式确定适合您设计的电感器参数。

    问:我想用 PPTC 可复位保险丝替换用作保险丝的大电阻器,就像这个'LVR012K'一样?

    A:该保险丝用于限制浪涌电流、并在发生紧急情况时为设计提供安全性。 我建议保留这一点。

    问:能否移除连接 到 UCC28881 芯片反馈 FB 引脚的电阻器 R4?

    答:如果连接了跳线、则该电阻器用于通过更改反馈网络来更改输出电压。 因此、如果您的设计中已经有一组电阻器、并且无需进行测试或组件交换、则可以将其移除。

    希望这能解答您的问题!

    此致、

     Davit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 YOURR 的回答、我很赞赏、

    最后一件困扰我的事情是输出电感器。 我必须选择一个更小 的 DR0608-105L 、它具有与设计相同的电感、即1mH、但电流饱和更低、仅350mA。  

    根据我在您提供的文档中所阅读的内容、 最坏情况下的 ILimit 约为315mA、高于电流饱和值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您选择的电感器的额定电流为300mA、电流为350mA 时、电感会下降10%。 这意味着在这些条件下、您的电感器值现在为0.9mH。 我查看了数据表计算结果、电感器需要 L > 536uH。 您的电感器选择似乎可以。

    这假设您的输出与 EVM/典型应用:13V 相同。 如果没有、则需要使用所需的输出电压重新进行计算。

    此致、
    Davit