This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用 PMOS

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657061/pmos-recommend

我需要一个 PMOS、电流为20~30A、正常工作电流为10A、电机的电压为12V、预留电压需要为40V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只有高达20V BVDSS 的 P 通道器件、因此如果您需要大于该值的器件、我们将不会提供解决方案。

    我们拥有的电阻最低、电流最高的器件是 CSD25403Q3、但该器件的额定电压仅为-20V。