This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:EN 电阻器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663695/lmr14030-q1-en-resistors

器件型号:LMR14030-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LMR14030-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑使用两个 LMR14030-Q1。 但它们需要紧凑的布局。 因此、他们考虑使用2种 EN 电阻器电路。 他们希望使用其中一个。  请参阅以下电路。 这些电路是否存在任何问题?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两者都是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果分压电阻器远离 IC、则类型1更好。

    如果两个 IC 都关闭了电阻器、则类型2更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vental-San
    感谢你的答复。 让我确认一件事。 您能否告诉我为什么类型1和类型2与分压电阻器的位置相关?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、抱歉再次打扰你。 他们估计了1类和2类的租金和 Renb。 请参阅下图。 您能否仔细检查它们的方程式、是否正确?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于天线会引入一些可能 触发 EN 的鼻信号,因此导线较长。

    对于类型1和类型2、公式是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、自从我们上次相互联系以来、已经有很长的时间了。

    我们的客户根据1类方程制作了原型。 但起始/停止电压是计算结果与测量值之间的差值。 他们重新考虑了这一公式。 您能否检查下图是否正确?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅下面的正确公式、假设两个芯片具有相同的 EN 阈值和电流