This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3475:使用 lm3475的充电器

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665864/lm3475-charger-using-lm3475

器件型号:LM3475

您好!

 我将 lm3475用于电池充电器电路。滞环比较器的 V ref 值为0.8V。 但在我的情况下、反馈引脚上的电压为1.1V、但 IC 仍不会尝试将其保持在0.8V。 因此输出超出预期。

    此外、反馈电阻器上的压降总和大于输出电压。我不理解这种情况的发生原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onkar、

    您能否发布原理图? 您是否在 SW 节点进行了任何开关? 如果您可以布置电路运行的一些波形、这也会很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    原理图和波形的 PFA。

    <Do you have any switching at SW node ?  

    是的、SW 节点处有开关

    e2e.ti.com/.../charger-sckm.pdfe2e.ti.com/.../charger-sckm.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onkar、

    您的原理图没有任何值。 我将需要它们。 输出电容器的器件型号。 LM3475是一款滞后控制器、因此您的输出电压将高于预期值、因为0.8V 应为纹波的谷值、平均直流电压将由(Vhystt * Vout * Vref)/ 2设置。 输出电压越高、纹波和偏移越大。 您没有说明您的输入电压、输出电压和输出电流条件是什么。 请参阅数据表的第8.2.2.1和8.2.2.2节。 第一个图是输出电压吗? 您能否对其进行偏移、以便我可以看到 GND 基准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L=15uH

    Cin = 47uF

    Vout=3*47uF

    CFF=1nF

    这些是组件的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电压为4.2V
    输入电压范围为4.2V 至7V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我 FB 电阻器值吗?  输出电容器是电解电容器还是陶瓷电容器?  如果是电解电容器、ESR 是什么?  请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RB1=51k
    RB2=12k
    输出电容器是陶瓷电容器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在您的原理图上看不到 RB1和 RB2。 建议先尝试基本控制器设计、然后再添加充电电路。 请检查 Vin=7V 和 Vo=4.2V。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R2和 R3是我原理图中的反馈电阻器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够在未连接充电器方案的情况下验证运行情况?

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够理解转换器的工作原理、但不理解 FB 电阻器上的压降为何大于输出电压

    它应该等于输出电压、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FB 电阻顶部和底部的压降应与输出电压相同。 如果由于某种原因未调节输出电压、则电压将高于您计算的输出电压。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我能够理解带或不带充电器方案的转换器的运行、但我不知道 FB 电阻器上的压降大于输出 voltage.it 上的压降应该等于输出电压、不应该是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、此发送错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但即使纹波不是那么大(输出端纹波接近100mV)、它们也是1V 的差值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否解释一下 FB 电阻器上的压降在非稳压输出情况下不相同的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FB 引脚底部电阻器压降应等于基准电压。 如果您在顶部的 f/b 分压电阻器上进行测量、则电压将为输出电压减去基准电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着输出电压=基准+第一个 fb 电阻器上的压降、但这种情况并非如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅我之前的邮件、其中我提到、即使输出纹波电压为100mV、fb 电阻器上的输出电压与压降之间的差值也是1V。 请详细解释
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    51k 和12k 应将输出电压设置为4.2V。 在接近4.2V 的较低输入电压下、由于没有足够的余量、您将无法进行调节。  请将输入电压升高到最大值(7V?)。  捕获 Vout 和 SW 节点电压波形。  请确保显示垂直刻度、以便我们可以观察到1V/div 等满幅值。  请确保将垂直接地基准放置在 makor 垂直栅格线上、以便于读取振幅。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新或附加信息? 否则、我将关闭此主题。 请告诉我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我目前无法处理此电路、因此没有更新