This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022-Q1:Webench BOM 异常?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656789/webench-tools-lm5022-q1-webench-bom-anomalies

器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5022

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Good Day Forum、

我对 使用 LM5022进行升压设计很感兴趣

在 此处将 Webench 用作 my-my-my-my-my-my-vu 设计工具设计链接>> https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=6459BBC600BD0D9F

我从 Digikey Part 296-45760-ND 购买了一块空白开发板

我在 Webench BOM 中发现异常、请与 Webench 提供的原理图进行比较

除了尝试浏览所有数据表以确定正确的值外、

 我希望 webench 是一种使工作短路并提供可靠信息的工具

根据参考设计参考 BOM、以下是组件 值的变化-

                原理图值          BOM 部件号(DigiKey)              BOM 属性的值

Ccomp2                   56.0nF                           1206A562JA = 5600pF = 5.6nF         56.0nF

CCS                           1.0nF                             04025A101JA =100pf                          1.0nF

我希望 TI / Webench 的人员能够作出回应

谢谢!

Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是在原理图值或 BOM 列表器件型号中的拼写错误。 我正在咨询我们的 Webench 专家、并将为您返回正确信息的确认函。 请回来查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerhard、
    在这种特定情况下、建议的组件值是正确的、但建议的器件型号存在问题、因为我们的数据库中存在拼写错误。 此问题特定于设计中的 AVX 器件。 我们正在为此进行修复、并将尽快更新我们的数据库。 同时、您可以选择替代器件并选择非 AVX 电容器、建议的器件型号应正确。
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的回复。

    您确认-

     原理图值正确

    AVX 器件型号有问题

    我选择了 Alt comp、而不是来自 AVX。

     现在、正确的器件型号遵循原理图上的元件值。

    谢谢你。

    Gerhard Laubscher

    南非开普敦