您好!
我们收到了客户关于 LM5140-Q1的问题。
请帮帮我们。
[问题]
他们正在评估 LM5140EVM 并发现大开关节点抖动。 请参阅随附的文件。
e2e.ti.com/.../LM5140Q1-test-result_5F00_Feb2618.pptx
案例1 -
条件:EVM 默认设置(2.2MHz 运行)
现象:Vout2 (5VOUT)的开关节点抖动大于 Vout1 (3.3Vout)。
案例2 -
条件:440kHz 操作;它们改变了外部组件的值。 请参阅随附的文件
现象:Vout2 (8Vout)的开关节点抖动大于 Vout1 (3.3Vout)。
它们假设随着输出电压设置的变化、抖动会变得很大。 他们对这种现象有疑问。
-为什么抖动会随着输出电压设置的变化而变大?
这种现象是否有任何解决办法?
此致、
tateo