This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27621-G1:如何启用 SOC 平滑处理

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656755/bq27621-g1-how-to-enable-soc-smoothing

器件型号:BQ27621-G1

您好!

我对该器件非常陌生。 我阅读了大量文档、但不理解如何启用 SOC 平滑(我需要它、因为当我开始充电时、SOC 值会跳到非常高的值、从68%跳到91%。)

您能否向我解释一下用于设置此标志的完整算法?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平滑将防止在放电期间 SOC 跳转。 这可能无法解决您在充电时看到的问题。
    您可以通过将操作配置 B 寄存器中的 SMTHEN 设置为1来启用平滑处理。 这是默认设置。

    您是否按照 http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/sluuap5a/sluuap5a.pdf?中的建议配置了监测计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的重播! )
    是的、我完全按照"快速入门"中的说明操作。 因此、如果默认设置该标志。 我不知道跳转会有什么问题...
    谢谢!