This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5107:是否有关于 tMON 和 tMOFF 的温度变化数据?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656352/lm5107-is-there-any-temperature-variability-data-about-tmon-and-tmoff

器件型号:LM5107

大家好、

是否有任何有关 tMON 和 tMOFF 的温度变化数据?
以下 MAX 值似乎低于25°C。  



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K Yaita、

    我是 TI 高功率驱动器组的应用工程师、将负责回答您的问题。 您查询 tMON 和 tMOFF 的规格确实具有典型和最大规格限制、这些规格限制可在-40至125摄氏度的工作温度范围内保证。所有最小或最大规格限制都适用于整个温度范围。

    商用器件的生产测试温度为25摄氏度。 但认证期间的器件在整个温度范围内进行了测试、数据表限制由 室温下大量 ATE 测试、器件的全温度范围测试和 和最坏情况角的仿真数据。

    因此、tMON 和 tMOFF 的规格确实适用于整个温度范围。

    请使用论坛中的绿色按钮确认此操作是否解决了您的问题。

    此致、

    Richard Herring  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard - San、

    感谢您的详细解释。
    我明白了。

    此致、
    雅丽塔