This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3808A-2:在直流/直流转换器(PPULL)中实现 PID、通过隔离式放大器实现输出电压测量

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3808A-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666764/ucc3808a-2-pid-implementation-in-dc-dc-converter-ppull-which-output-voltage-measurement-is-achieved-through-an-isolated-amplifier

器件型号:UCC3808A-2

您好!

我通过一个小样本测量输出电压(分压器)、然后连接一个隔离式运算放大器。 我想知道我的行为是否正确:

 UCC3808A-2 具有特别2个用于放置补偿网络的引脚:FB (误差放大器的反相输入)和 Comp (误差放大器的输出和 PWM 比较器的输入)。

控制器的比例分量通过隔离式运算放大器之后的运算放大器实现(最后一个具有单位增益)。 然后、我放置了通过 RC 并联实现的微分元件、并将其连接到 FB 引脚;补偿器的积分分量作为 RC 系列网络放置在 FB 和 COMP 之间(请参阅图)。

1、PID 的执行是否良好?

2.图中的方框图是否代表了前面提到的配置?

感谢你的帮助。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您关注 UCC3808A。 请允许我们审核您的帖子、下周早些时候再次与您联系。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您的方框图看起来是正确的。 我提供了一个指向有关电源控制环路补偿的好白皮书 www.ti.com/.../slup173.pdf 的链接。 本文将为您提供有关控制环路理论的实用见解。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢你的帮助。 这篇文章对我有很大帮助。

    我有两个问题与该白皮书中介绍的当前模式控制(CMC)方框图有关:

    将图12和 Q1、F1和 F2的值设置为 CMC 的值(如图22所示)将会产生与所附图类似的结果。

    • 尽管给出了这些值、但我如何以数学/分析的方式定义 Q1、F1和 F2? 我尝试了几种方法,但我没有得到这些术语。 请听我说。
    • 假设给出了这些术语、我就知道最终 G (s) H (s)的来源、但我不知道(D/LC)(1-gamma /(1-D) (红色)术语的来源。  您能给我一个概念来定义它吗?

     再次感谢您的帮助

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    要回答您的问题、需要进行冗长而详细的解释。

    请推荐以下书籍。 它以非常清楚易懂的方式提供您需要的所有详细信息。

    《电力电子基础》、作者 Robert W. Erickson 和 Dragan Maksimovic。

    谢谢

    Joe Leisten