This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 控制器接地电流

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656326/controller-ground-current

主题中讨论的其他器件:TPS736

您好!

  您能否提供有关接地引脚电流的简要信息。这是什么以及产生此电流的原因? 如何/在何处测量?

此致

Anuraj NK

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Anura,

    一般而言、模拟 GND (AGND)电流是指器件的工作 Iq 电流。 您可以通过将电流表与器件的 Vin 串联来测量该值吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      TPS736的数据表具有550uA 和1000uA 的最大接地引脚电流、分别在 Iout=10mA 和 Iout=400mA 时进行了验证。 如果我测量与 Vin 串联的接地引脚电流、 那么它应该大于或等于 Iout 电流。 即10mA 或400mA。

    请澄清。 低于数据表规格。 附件。

    此致

    Anuraj NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您测量输入电流并减去输出电流、而不是断开 GND 引脚与接地平面之间的接地连接。

    IGND = Iin - Iout

    为此、您可以在输入和输出端放置一个电流表、分别测量输入和输出电流。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 谢谢