This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:引导后关断(引导循环)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76930EVM, BQSTUDIO, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661090/bq78350-r1-shutdown-after-booting-bootloop

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76930EVMBQSTUDIOBQ76930

我正在尝试开发电池组、其中 BQ78350-R1作为配套器件、BQ 76930作为 AFE。
为了测试 PCB、我使用 EV2300通过 SMB 连接了配套器件、并尝试了 BQ Studio 中的一些命令(LED_EN、LED_TOGGLE、..)。 经过一些测试、我尝试了"reset"命令。 它确实重新启动了、但此后它一直在运行。
当我通过 TS1引脚引导 AFE 时、它向 REGOUT 引脚施加2.5V 电压、配套器件启动。 10s 后、REGOUT 引脚上的电压降至0V、我必须再次启动 AFE。。。
AFE 和配套器件通过 I2C 总线进行连接。
即使在我断开 PCB 上的每个电源并重新连接后、它也会持续重启。
我假设该命令必须通过一些方式更改 EEPROM 中的内容。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、
    在 bqStudio 中、非易失性参数存储器称为数据存储器。 请参阅 bq76930EVM 用户指南 www.ti.com/lit/slvu924第6.3节最后一段。 应用较小的充电电流或仿真一个电流将防止监测计关闭、因此您可以找到并修复配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 PCB 设计为可与6节电池配合使用。 因此、我缩短了引脚 VC9、VC8、VC7和 VC4、VC3、VC2。 为了测试 PCB、我制作了第二个 PCB、该 PCB 应模拟电池组。 它由六个330R 电阻器组成、这些电阻器从 V_Bat 串联到 GND。 IC 的每个 VCX 引脚都连接到其中一个电阻器。
    在测试期间、电阻器上施加电压、因此 AFE 应检测电池、而不应关断。

    如何解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、
    您需要查看序列以确定关断原因。 如果电压不足、AFE 可能会进入 VSHUT 并关断。 更常见的情况是监测计检测到一些低电压并关断。 上面提到的电流仿真技术将使您能够防止监测计关断以查看错误。
    如果它无论如何关闭、则一定是电源问题。 您的设置与 EVM 非常相似、应该可以正常工作。 检查是否已实现所有电路、VC5X 和 BAT 引脚的电源是否稳定。 您可能需要使用示波器来查看它们。 由于您使用的是电阻器而不是低阻抗源、因此您将在 VC5X 中看到一些运动、但它不应(一定不能)接近 VSHUT。
    使用仿真充电电流、在 bqStudio 显示屏中查看您的电池电压(如果使用该电压、则查看您自己的接口)、所有6个电池必须显示高于关断电压参数的电压、否则监测计将关闭 AFE。 常见的混淆是 AFE 电池映射。 bq78350-R1按逻辑顺序显示电池电压、AFE 电池映射定义了按逻辑顺序使用的物理电池。 如您所述、对于6节电池、我预计应为0x273
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在施加一些充电电流后、它不再关断。 谢谢你。
    但我还有另一个问题。 我无法使用 bq studio 更改数据存储器中的值。 点击"写入数据存储器"、显示"读取写入的数据比较失败"。 我使用的是 EV2300。 我无法更改值、也无法将默认值写入 IC。 我只能读取这些值。
    你也可以帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、
    我怀疑您输入的值超出范围、更有可能产生误差、例如值超出为参数定义的最大值、或者电源电压过低。 如果您转至数据存储器中的电源选项卡、左侧仪表板中显示的电池电压必须高于有效的更新电压参数。 向上调节电压、您应该能够写入数据存储器。
    默认值为3500mV。 如果更改的值过大、则可能无法更改零件。 请参阅技术参考手册第18.1.1节中的注释、不建议更改此值。
    如果对有效更新电压的更改已锁定其他更改、您可能能够重新加载默认固件、但它是不同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的选择是正确的。 如前所述、电池电压值为400mV、重定位器值为3500mV。
    但我无法检查这是否因为另一个问题而解决了我的问题:
    我连接了一个电阻阵列来模拟电池组(六个330R 串联)并施加了充电电压(24V)。
    我假设通过 AFE 测量 bqStudio 中的电池电压。 在 bq Studio 中、平均电池电压为400mV、但使用万用表测量、其电压为4V
    我还°到、温度错误(317 μ A、仅连接 TS2、TS1有一个10k 电阻器、TS3不可用、因为我使用 BQ76930作为 AFE)、充电电流(527mA)我假设它应为(24V /(6 * 330R)))

    AFE VCX 引脚上的电压是正确的电压值。 我可以通过 bqStudio 工具控制充电 FET。 当我更改电源电压时、电池电压不会改变。

    我正在努力找到原因、但如果你有更多的提示、那就很棒了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、
    这可能是一个术语混淆、您说您正在开发自己的电路板、但请查看 bq76930EVM 用户指南 www.ti.com/lit/slvu925的图2。 电阻器将位于电池侧(如果选择、它们将包含在 EVM 中)、图中电路板的左侧和电源必须位于电阻器两端、以模拟电池电压并为 bq76930正确供电。 如果电源是连接到系统电池组端子的充电器电压、其中电子负载如图2所示、则电阻器可能没有电源。 上面显示的寄存器值似乎表示电阻器上的电压非常小或显示了偏移值。 不清楚如果电压如此低、该器件将如何获得功率。 左列中的电压是电池电压或电池的总和。 407的电压似乎与大约45mV 时的9节电池一致。 虽然它是一种不同的产品、更少的电池节数和更简单的功能、但您希望您的设置与 www.ti.com/lit/slvuan2的图1类似。
    如果您确实添加了电源、并且还希望将电源用作充电器、请确保您的电源能够容忍连接在一起、 我使用的某些电源会因反向电流而受损、在用于仿真处于相同设置中的电池和充电器时、必须与阻断二极管一起使用。
    上述寄存器的另一个问题是您的6节电池:24V 和6个电阻器与此一致。 但是、上面的寄存器显示的是9个包含值的单元格。 请检查 AFE 单元格图、并确保仅选择适当的单元格。 如更新电压所述、您需要为器件通电才能识别阈值、然后才能更改数据存储器。
    第3列中的 Ext Avg Cell 电压(显示为0V)在 bq78350-R1的 BAT 引脚上测量、按电芯数进行缩放并除以。 只有在配置中启用了 VEN 时、此操作才有效。 上面显示0。
    默认情况下、温度为0、显示为-273.2度、如上图所示。 我不确定在哪里可以得到 bq76930不支持的 TS3 310.7、或者在哪里可以找到317度。 该部件似乎未正确通电、您可能有错误数据。 TS1上的电阻器应始终提供一定的标称值、TS2应表示温度。 确保正确配置温度以选择 TS2。
    第1列中显示的电流不是流经仿真电池的电流、而是感应电阻器中的电流。 一旦电路板启动并正确显示电压、您就应该能够设置配置来打开 FET 并提供电流、如 bq76930EVM 用户指南的图17。 在您能够打开 FET 之前、可能需要在 SRP 上使用几 mV 来模拟充电电流、以使监测计保持唤醒状态以进行正确配置(如上所述、请参见2月1日)。

    希望这些注释和用户指南图提供了获得电路板正确电源的指导、然后器件应该读取足够的电压、以便您修复配置位并实现正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、但我自己解决了。
    我再次使用固件对配套器件进行了编程、它工作正常。
    我想我自己被锁在了伴侣之外、因为我对电池映射进行了错误配置、而之前的伴侣测量值仅为400mV (如果电池未连接、则为46mV)
    但是、我如何配置单元格映射错误? 在技术参考中、它显示1 =电池已连接、0 =电池未连接、在 bqStudio 中、我假设绿色表示1、红色表示0。 但情况正好相反。 在我用红色= 1和绿色= 0对其进行配置后、它可以正常工作。