This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:可用于-5Vin 至-28Vout?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656597/tps61046-can-be-used-for--5vin-to--28vout

器件型号:TPS61046

TPS61046是否可用于 从-5V 输入电压生成-28V 输出电压@ 1mA 输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 我想您需要一个降压转换器、而不是升压转换器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    对于-5Vin 至-28Vout、我不需要升压转换器?
    您能帮助理解相同的内容吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如附件所示、这是一个非常简单的连接图。 当电流流入-5V 时、我认为我们需要降压