This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:无电池检测

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24170, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656691/bq24610-no-battery-detection

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ24170BQ24133

尊敬的 TI:

我将使用 BQ24610测试该电路板。

我们将询问 STAT 引脚。

1.在没有电池的情况下打开电源时,连接的 LED 亮起。 此行为是否正确?

2.蓝色部分是开尔文感应部分、有问题吗?

3.去耦电容(C34)是否必须靠近 IC 放置?

4.是否有其他推荐产品? 除了 BQ24610产品之外、还有其他合适的产品吗?

 -。 规格

   => 3芯锂离子电池(SDD-3S1PA:11.4V / 38.76Wh / 3400mAh)

   =>输入:19V 适配器/输出:12.7V/2.5A

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 EVM 上进行测试?

    1.有两个状态引脚(STAT1和 STAT2)和一个/PG 引脚。 您指的是哪个 STAT 引脚?

    2.您打算附加捕获吗? 我不确定您所指的蓝色部件是什么。

    3.您指的是哪种 C34? EVM 原理图上的那个? 它是可选的。

    4.建议查看 bq24170或 bq24133。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jing:

    抱歉。 我将对问题进行总结并再次上传。