This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3401:CS 或 ILIM 至 HG 延迟

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656549/lm3401-cs-or-ilim-to-hg-delay

器件型号:LM3401

你(们)好

我的客户有疑问。

数据表具有以下规格。
DIM 到 HG 延迟=拼写错误46ns
Sns 至 HG 延迟=典型值69ns

CS 和 ILIM 至 HG 延迟多长时间?

如果您具有典型值和最大值、请告知我们
客户希望了解 HG 从过流保护关闭时的延迟时间。

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查此信息是否可用。 我会在我发现问题时通知您。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们根本没有关于这方面的任何数据。 考虑到它是通过比较器和锁存器实现的、它可能类似于 SNS 到 HG 的延迟、但我无法肯定地说这一点。 很抱歉、我没有更多帮助。

    此致、

    克林特