This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV117125EVM-097:输出短路

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662223/tlv117125evm-097-output-short-circuit

器件型号:TLV117125EVM-097
主题中讨论的其他器件:TLV1171

输入电压:5V

输出电压:2.5V

输出电流:1.98 ~ 4.25A

请帮助解释

TLV117125输出短路保护功能?

IOUT 会按什么电路功能发生变化?    (请参阅下面的红色框)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    TLV1171数据表指定输出电流限制最小值= 1.1A。当您施加负载电流>电流限制时、电流限制将激活、Vout 将减小、如您的示波器快照中所示。 经过一段时间后、结温上升至热关断温度。 红色框显示反复激活热关断的时间。 LDO 会关断、直到冷却至复位温度、然后 LDO 重新启动。 由于您在输出端保持相同的负载、因此 LDO 结会重新加热、直到再次达到热关断温度、从而导致关断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric

    感谢你的帮助

    Scott