This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2996A:当 AvIN/PVIN/VDDQ 低于允许的最小值时、VTT 是否处于三态模式?

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656458/lp2996a-when-avin-pvin-vddq-is-below-the-minimum-allowed-value-is-vtt-in-tri-state-mode

器件型号:LP2996A

您好!

我有一位客户问:

我想使用输入电压范围高达5.5V 的 LP2996。

我只有一个电源、因此我需要将引脚 PVIN、AVIN 和 VDDQ 连接在一起。

这种情况下的最小工作电压是多少?

是2.2V 还是1.35V?

当电源低于2.2V 和/或1.35V 时、LP2996如何处理 VTT?

它是变为三态还是输出电压未定义?

我需要的解决方案是在电源电压尽可能低的情况下实现工作输出、并且当电源电压低于工作输出时、输出将变为三态。

您能就此事向我提供一些帮助吗?

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    设计是否适用于 DDR 应用? 什么是 VTT 电压?

    VDDQ 电压应高于1.35V。
    Avin 电压应高于2.2V。
    如果将 VDDQ 和 Avin 连接在一起、则电源电压应高于2.2V 以使 LP2996正常工作。
    如果电源电压低于2.2V、LP2996可能无法正常工作、并且 VTT 电压可能处于或不处于三态。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、在我看来、如果客户将 Avin、Pvin 和 VDDQ 联系在一起、则限制因素将是2.2V、VTT 将限制为1.1V

    您能否找出它是否处于三态模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件继续讨论。