This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:5个 LED 配置

Guru**** 2611195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662821/bq34z100-g1-5-led-configuration

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: EV2400

大家好、

目前、我正在尝试通过将 EV2300与 Battery Studio 结合使用来确定如何在测试板上配置 BQ34Z100-G1。 这是我的电路板原理图:

现在、我尝试通过数据表中的第38页打开5个 LED 配置:

在 Battery Studio 中、我按如下方式设置 LED 寄存器:

在左下角、我会看到"A read of data failed comparation"。 我不知道它是否起作用、因为在值下面、我看到我输入的寄存器值(是否正确)。 此外、我在搜索一整天后发现我有旧固件版本、为了更新它、我需要另一个 EV2300…… 但这里是这样吗?

完成此设置后、我按下按钮、但没有 LED 亮起。 原因可能是什么?

我感谢所有的帮助,在许多小时的努力失败后,我真的迷路了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    请确保 EV2300/EV2400上的固件是最新版本。 如果您的 EV2300使用的是 v.3.1C (来自上面的屏幕截图)、则可以在以下位置找到更新的固件和说明: e2e.ti.com/.../3225.EV2300FWUpdaterUnprogDev.zip

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan、感谢您的回答。
    我注意到、我需要另一个 EV2300来更新第一个 EV2300。 我不能为此再付100美元 更新固件后的实际增值是什么?
    是否可以将我的 EV2300发送给欧洲的 TI 员工并接收更新的内容? 请提供进一步的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请告诉我 EV2400中是否有没有这些错误? 从用户的角度来看、EV2300和 EV2400之间有何确切区别(因为后者是100美元的宇宙线?)。
    非常感谢您的帮助。 我来自波兰,我们显然有时间变化。 我每24小时只能收到一次您的更新、因此我真的需要继续进行此设计。

    此外、您能否告诉我、我配置 LED 寄存器的方式是正确的? 如何检查? 现在、LED 是否应按预期用于5 LED 配置? 这对我来说很重要、因为我不知道我需要重新设计电路板、而且我需要很快订购一些电路板。 下面是原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    EV2300需要更新为最新版本。 EV2400是一款更新的器件、建议使用。 两者在 TI store 中的成本似乎相同。 从用户的角度来看、EV2400不需要额外的驱动程序即可在大多数操作系统上工作。

    对于 LED 配置、5个 LED 需要使用外部移位寄存器、例如 EVM 和上面原理图中的移位寄存器。

    LED 通信寄存器中 EXT LED 位的设置看起来不错、但请使用 EVM 验证所有设置、以确保闪烁速率和其他配置参数符合预期。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的传输、

    您能否总结一下我们需要购买(确切地说)哪些开发工具才能使用该器件?

    我知道我们需要为 EV2400更换 EV2300。 我们需要购买哪款 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    请购买 EV2400或更新 EV2300。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否告诉我、是否可以使用 EV2400升级 EV2300?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    请使用此处的更新程序更新 EV2300: e2e.ti.com/.../3225.EV2300FWUpdaterUnprogDev.zip

    可以使用 EV2300或 EV2400。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我们已经订购了 EV2400、我们将使用它来升级 EV2300。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在正在尝试使用 EV2400更新 EV2300。 打开 EV2300测试程序时出现问题:

    情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尽快查看我的案例 Bryan、
    除此之外、我认为我几乎已经配置了 Bq、尽管我在本主题 中描述了 SoC 读数不佳的问题:e2e.ti.com/.../2468058
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:
    您是否已尝试从此处安装步骤3中链接的"支持组件"?
    e2e.ti.com/.../458983
    可能需要使用它们来使较旧的软件(EV2300更新程序)能够与较新的硬件和 HID 驱动程序配合使用。
    既然您拥有 EV2400、这是否可以解决您原来的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、是的、使用 EV2400解决了原始问题、但我仍然遇到了问题。 我将尝试安装这些组件、并告诉您它们是否正常工作。 同时,您能否查看此主题: e2e.ti.com/.../669739
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已尝试应用您的提示。 安装"组件"后、程序确实运行。 我无法使用 EV2400对 EV2300进行编程。 按照点击"程序"后的说明操作、我得到:

    这就是我连接电路板的方式:

    已连接 J7跳线。 我注意到、在连接跳线的情况下将 USB 连接到 EV2300后、PC 上没有枚举、板上的 LED 也没有枚举。 我也不知道这是正确的行为。 期待您的支持。