This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750EVM-837:未自动检测到 IC 更新固件

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27750EVM-837, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656612/bq27750evm-837-ic-not-automatically-detected-updating-firmware

器件型号:BQ27750EVM-837
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我已安装电池管理软件。 我有 BQ27750EVM-837和 EVM2400。

我的 bqStudio 无法自动检测 IC。 虽然没有该.ghz 文件、但我现在已经下载并将其放置在 config 文件夹中。

我应该如何更新固件以及在哪里 可以找到并放置.srec 文件?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Nikhil

    我已回复了您的另一篇与此重复的文章。

    谢谢
    Onyx