This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020503:最高结温?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DCP020503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656793/dcp020503-max-junction-temp

部件号:DCP020503

团队、

 

我的客户有以下查询:   

 

"我想知道您是否可以跟踪 dcp020503的最高结温。  数据表提供了所有热阻属性以及125°C 的最高存储温度、但并未提供最大结温。  

 

我希望最大结温得到很好的定义。  电路板条件会影响允许的环境/电路板温度、这在很大程度上取决于使用情况、但最大结温实际上只是裸片材料和结构的一个因素、对于所有应用而言、它都是恒定的。"

 

此致、

Aaron

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包括 DCPo2o503在内的 DCP02系列的最高工作结温为130°C

    Tom