This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:重新充电条件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656332/bq24074-re-charging-condition

器件型号:BQ24074

你(们)好

您能否检查以下理解是否正确?

1.在连接输入源(适配器或 USB)的情况下、当电池电压低于 VRCH 时、将运行重新充电。 正确吗?

2.如果未使用 TS 监控、则 TS 可通过10K Ω 电阻器连接到 VSS。 即使禁用 TS 监控、像问题1这样的重新充电是否也可以正常工作?


3.是否有其他条件需要重新充电?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    问题1.)  在连接输入源(适配器或 USB)的情况下、当电池电压低于 VRCH 时、将运行重新充电。 对吗?- Bill J -是的、对于 bq24074、这是4.2V -100mV。

    问题2.)  如果不使用 TS 监控、则可以使用10K Ω 电阻器将 TS 连接到 VSS。 即使 TS 监控被禁用、像问题1这样的重新充电也能正常工作吗?-- Bill J --是的、  

    问题3.)   是否还有其他条件需要重新充电?-- Bill J ----这将取决于为什么充电停止。  

    充电完成将通过 VRCH 重新启动、

    温度不会是 TS 接地的问题、

    预充电有一个30分钟计时器、充电有一个5小时计时器。  

    注-如果电池电压低于1.8V、电流将降至大约7.5mA。