This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2022A:重定向位

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656626/bq2022a-redirection-bits

器件型号:BQ2022A

大家好、

美好的一天!  

我的客户正在使用 BQ2022A、并在生产过程中尝试创建自己的程序来对 EPROM 存储器进行编程。 他们提到他们在使用重定向位时遇到问题、以及这些位的用途是什么。 有人可以提供帮助吗?

谢谢!  

此致、

Alfred Logico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    页面地址重定向字节用于向软件指示页面或页面上的数据是否有效、如果无效、则指示在何处查找有效数据。

    bq2022A 的硬件不会根据页面地址重定向字节的内容做出任何决定。 此功能允许用户的软件向 EPROM 添加数据补丁、方法是指示特定页面或页面应替换为页面地址重定向字节中指示的页面。

    新页面地址的一个补码将写入与原始(替换的页面)相对应的页面地址重定向字节。 如果页地址重定向字节具有 FFh 值、则主存储器中与该页相对应的数据是有效的。

    如果页面地址重定向字节具有其他十六进制值、则对应于该重定向字节的页面中的数据无效、 有效数据现在可以在由存储在相关页地址方向字节中的十六进制值指示的页地址的一个补码处找到。

    如需更多信息、请参阅器件数据表的第7.3.2节、该节位于 :www.ti.com/.../bq2022a.pdf

    此致、
    Bryan Kahler