This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3325:关于输入电压的绝对最大额定值

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: REF3325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656510/ref3325-abosolute-maximum-ratings-about-vin

器件型号:REF3325

你(们)好

我的客户有疑问。

我看到了这篇文章。

e2e.ti.com/.../577612

我知道这是 REF3325运行所需的最低 VIN 电压。
但是、这种规定意味着即使对 VIN 端子施加负电压、也不会损坏它。
是否确实没有针对最小电压的最大额定值做出规定?
例如、Vinmin =- 0.3V 等

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    通常、对于这些器件、由于内部二极管、电压为-0.3V。 所以
    VIN (min)=-0.3V 是一个很好的使用值。

    -Marcoo