This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:电流感应输出电压?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656480/tps1h100-q1-current-sense-output-voltage

器件型号:TPS1H100-Q1

TPS1H1000-B (带电流感测输出)声称兼容3.3V 逻辑、但是数据表显示、在故障情况下、模拟电流感测输出可以摆动到4.9V。

我正在尝试将此器件与可耐受3.3V 电压的 ADC 连接、您是否有任何关于如何将电流感应输出保持在3.3V ADC 范围内的建议?

 或者是否有其他 TI 器件可以提供更适合我的 MCU/ADC 的类似功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    A 版本符合3.3V 逻辑。 B 版本中的 CS 模拟电流感应是唯一不符合3.3V 标准的信号。 解决方案是使用2个电阻器(分压器)下拉 CS 引脚、ADC 输入可连接到中点。 另一种解决方案是在 CS 上使用1个下拉电阻器、并将3.3V 齐纳二极管与限流电阻器串联。 齐纳二极管仅在 CS 高于3.3V 时工作。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahmoud、感谢您的回复。

    双电阻器解决方案应该适用于我的电路。

    您能解释一下如何设置 RCS 值吗?

    在数据表中、我看到:RCS =(VCS * K)/Iout

    假设最大预期电流为3.5A、如何设置 RCS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CS 上限钳位电压 VCS、h = 4.9V。 我想:

    -下拉电阻器 R1和 R2、R2位于中点与 GND 之间

    - ADC 上的电压最大为3.3V。  Vadc = R2/(R1 + R2)* VCS、h 和 R2/(R1 +R2)= 3.3V/4.9V (公式1)

    -在线性区域中、R1 + R2 =(VCS * K)/Iout 且 R1 + R2 =(4V * 500)/3.5A = 571 Ω(公式2)

    -求解方程式1和2可得到 R1和 R2的值

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这也正是我的目的、只是想确保!