This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25118-Q1:LM25118-Q1

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118-Q1, LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667109/webench-tools-lm25118-q1-lm25118-q1

器件型号:LM25118-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我的其中一个板中有一个 LM25118-Q1 IC。 e2e.ti.com/.../webench_5F00_project_5F00_2303220_5F00_9.pdf。唯一的区别是我将输入电容值增加到了13.3uF  、将输出电容值增加到了905.14uF 。 我组装了电路、发现电路不工作(除了输出电容器之外没有负载)。 我探测了输出引脚、发现产生的噪声为0.5V。 我介绍了其他引脚、详细信息如下所示。

EN = 13.289V

VIN = 5.1V

UVLO = 0.0594 V

HO = 0V

LO = 0V

考虑到上述所有电压并参考数据表、我期望出现电流限制情况。 因此、我检查了输出是否存在短路或电容器过载。 我移除了704 μ F、但找不到任何输出。 电感器正在加热。 请说明可能的原因和更正。 此外、请 帮助我立即识别问题。

需要快速回复。

谢谢、此致、

Arun Nath K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UVLO 必须大于1.23V (典型值)才能运行电路。 您的 UVLO 仅为0.059V。 检查 RUv1和 RUv2安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我移除了电阻器并检查了这些值、怀疑它们在组装过程中是否放置不当。 但令我惊讶的是、这些值与附加电路中的值相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个电阻构成一个分压器。  如果一切正常、您应该会看到 UVLO 电压由两个电阻器调节。  如果您仍然 看到接近 0V、 则表明您的电路板存在 UVLO 引脚到 GND 短路、或者 IC 已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将检查 UVLO 是否存在短路、如果没有短路、我将更换 IC 并进行更新。

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更换过 IC、但没有发生任何情况。 所有电压保持与我检查的 UVLO 和 VCC 引脚相同。 请找到所附的数字。 内容。

    图1:输入电压和 UVLO

    图2:VIN 和 VCC

    请仔细查看这些数字、并提出一些解决方案。

    此致、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第一幅示波器图清楚地显示了您的电路存在误差:UVLO 应与 VIN 成正比、但会被某个东西下拉。 webeneh 原理图看起来正确、但您的内置电路在 UVLO 中存在错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已从焊盘上断开 UVLO、现在分压器电压根据设计(3.6V)是正确的。 此外、如果 UVLO 引脚被某个东西下拉、则从一开始、而不是经过一段时间(大约50ms 之后)、它应该为低电平。 此外、如果 VIN < 10V、VCC 必须跟随 VIN。我们尝试使用9v、第二个波形相同。 考虑到所有这些,我处于一个封闭状态。

    请帮助解决此问题。 另外、请说明检查的顺序、以便我可以检查该顺序并确认它在哪一点工作、您可以轻松地从您的角度指导我。

    谢谢你

    Arun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕您在构建的电路板上会出现一些连接错误、这将很难通过 e2e 帖子进行调试。 我建议您订购 LM25118 EVM、并从其开始熟悉器件并进行修改以供您使用。