This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43000:ZETA 拓扑配置中 PFM 模式的可闻噪声

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663372/tps43000-audible-noise-in-pfm-mode-in-zeta-tology-configuration

器件型号:TPS43000

您好!

我开发了由单节锂离子电池供电的15W 电源。 由于外壳的机械限制、为了最大限度地降低 EMI、设计紧凑、所有 电源组件彼此靠近、以最大限度地减小路径长度和环路面积。 尤其是2个电感器彼此相邻。

当运行在 PFM 不连续模式时、只有在低负载时才能听到噪音。 当它进入连续模式时、噪声停止。

我使用了2x47uF Murata 陶瓷电容器作为输入去耦网络:添加较小的电容器、即22nF + 10pF 可降低噪声、但最明智的耳仍能听到。

我想知道是否有人有类似的经验、以及是否有根本原因可用于了解如何修改电路或布局。

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享原理图和开关节点波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、很抱歉耽误您的时间、但我的公司因春节假期而关闭。

    波形如下、单个 PFM 数据包和重复信号。

    关于原理图、很抱歉、但目前我无法分享到期的公司政策。 在任何情况 下、它都是一个标准电路、在开关频率为1MHz 时具有2个具有相同值3、3uH 的独立电感器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    波形看起来正常,您应该禁用 PFM 模式以防止开关频率下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您秀有、我已经知道如果我禁用 PFM 模式、噪音就会停止。
    PFM 模式是提高效率所必需的、因为在大多数情况下、负载较轻、小于电感纹波电流的一半。
    一种解决方案可能是增加电感器值、但在这种情况下、由于突然的更高负载请求而导致的重新进入时间以及过冲变得过高、但我认为这是学院。
    然后、我还不确定噪声的根本原因是电感器还是陶瓷电容器(在其端子上存在交流电压时具有压电行为): 如果是电容器、我必须假设 fly 电容器是比输入电容器更多的噪声源、不是吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    噪声可能来自陶瓷电容器和电感器。 您还可以尝试使用电感器、例如使用较小或更大的值、并查看 PFM 频率是否可以超出可闻范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当负载变化时、stil 保持 PFM 电流范围、频率也发生变化、那么没有可以减少这种情况的组合。
    恐怕我必须找到使用机械技巧而非电子技巧的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 不同负载电平下的 PFM 可能会降低可闻噪声。 我还听说一些工程师改变了 PCB 上的电容器和电感器方向、这样这些部件中的振动不会增强。 您可以在线搜索此类设计技巧。