This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV717P:未启动

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV717P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667343/tlv717p-not-start-up

器件型号:TLV717P

大家好、团队成员。

我们在 TLV71713PDQN 中遇到了问题。

当输入电压保持在大约0.4V 时、它不会启动。

EN 连接到 VIN、Ioad 仅为2mA。

除非输入电压设置为0V 一次、否则它不会启动。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、您好!

    我有几个问题可以帮助您进行调试。

    1) 1)负载是电阻性负载还是恒定的2mA 负载?

    2) 2)为何在尝试启动之前输入电压为0.4V? 您是先在更高的电压下工作、还是在继续升高 Vin 之前将输入暂停在0.4V?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。

    1)

    负载是电阻的。 此问题导致无负载。

    2)

    出现了 TLV71713有时无法启动的问题。 在这种情况下、VIN 从0V 变为3.3V。
    问题可以100%重现的条件是重复0.4V 输入电压和3.3V 输入电压。

    是否有类似现象的报告?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、您好!

    我想向您更新我们正在尝试复制您的应用程序的信息。 感谢您提供的详细信息和耐心。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是,由于这个问题,我们似乎失去了不安。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、您好!

    这可能与 TLV717P 内的欠压锁定电路(UVLO)有关。 我记得 NXP 的微控制器有一个类似的问题:当电源电压下降到大约0.4V 时、内部上电复位电路不工作、之后电源电压再次增加到标称电压。 唯一的补救措施是在发生骤降时强制电源电压降至0V。

    因此、我将切换到不具有此 UVLO 功能的 LDO。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    300个中有两个出现此问题。
    是否可以通过发货测试移除?
    如果否、请告诉我1.3V 固定输出不会出现类似问题的产品。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、您好!

    遗憾的是、我无法告诉您替代稳压器。

    可能是 TI CAN 的员工?

    Kai