This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找合适的 LED 驱动器

Guru**** 2406420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3445, TL494, LM3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655463/looking-for-a-suitable-led-driver

主题中讨论的其他器件:LM3445TL494LM3444

您好、先生、

我正在寻找合适的 LED 驱动器、遵循我的设计要求:

输入:直流36-100V

输出:300瓦。 它可以是30V@10A;或48v@6.25A、5 个通道为30V/2A; 5个通道为48V/1.25A。

我 在 www.ti.com 上找不到解决方案、 您能向我推荐合适的解决方案吗? 非常感谢!

此致、

Jenny

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、

    根据您的要求、我将此主题移至 LPP。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯 尼思、您好!

    很抱歉、我错误了论坛吗? 我想知道我什么时候能得到答案,我有点焦虑。 非常感谢。

    此致

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jenny、

    是的、您可以使用 LM3445执行此操作。  它最初的设计意图是实现120或200/230/240 VAC 的低功耗三端双向交流调光、但它是一款也可以实现这一目的的相当简单的控制器。  我们没有用于共享此功率级别的设计、但它是由其他人完成的。

    在此功率级别需要注意的是所用 MOSFET 的 Qgate。  栅极驱动器不是用于直接驱动 MOSFET 以获得数百瓦的输出功率、可能需要额外的栅极驱动 IC。  这是100伏、低于100伏、根据您计划使用的开关频率范围、可以选择 MOSFET 来实现这一目的。  另一个是续流二极管。  大多数将 LM3445用作降压转换器的设计都以连续模式运行、这意味着 MOSFET 必须恢复续流二极管。  同样、在100伏及以下时、应该有许多适用的续流二极管可用。  肖特基二极管几乎始终是一种好方法、因为二极管恢复是一种电容。  还有一些超快速恢复二极管也可以正常工作。

    我不知道您打算将什么用于电感器、由于功率级别的原因、它将相当大或具有定制功能、并尝试保持开关频率不会过高。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irwin,

    感谢您的回答、并对我的延迟回复表示歉意。

    然而、我发现 TL494最近可以满足我的设计要求、我想让它实现一个 LED 驱动器。 您是否有相关的参考设计? 非常感谢!

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    如果您知道要如何配置 TL494、则可以执行此操作。  它是一个较早的部分、旨在用作可配置 PWM 控制器。  此部分适用于希望从内部构建块创建自己的 PWM 控制器的人员。  如果您知道如何设置控制器、则可以选择此路线。  TI 网站上提供了大量有关此器件的信息、但不提供 LED 电流调节器。  

    有一些较新的专为驱动 LED 而设计的电流调节器、LM3445是其中之一、LM3444是删除了 LM3445特性的器件、可能更适合您的应用。  还有其他器件。  您是否计划或依赖 LED 灯串在并行配置中相互共享?

    此致、