This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B68-Q1:NC 连接

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656655/tps7b68-q1-nc-connection

器件型号:TPS7B68-Q1

尊敬的所有人:

我想检查标题。

我应该将 NC 引脚连接到 GND 还是悬空? 它更好吗? 条件相同吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    NC 引脚(2、3、7、9、10、 14、17、19、20、22、 23、26、27)未在内部连接。 因此、您可以根据您的特定布线要求将这些引脚连接到任何电源轨或将其保持断开连接、而不会降低 LDO 性能。 如果您的布局允许、我们建议将 NC 引脚连接到 GND、以便增加 GND 覆铜平面以实现散热。

    非常尊重、
    Ryan