This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:尝试将此电量监测计用于可更换的 CR123电池(2节串联电池)。

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663999/bq34z100-g1-trying-to-use-this-gauge-for-replaceable-cr123-batteries-2-in-series

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ35100

下午好。

我正在尝试实施 BQ34Z100-G1 (使用评估模块)来测量两节 CR123电池的 SOC。

这些电池不可充电、这意味着当它们"死"时、它们将被更换为一对新的电池。

因此、我认为我已经正确设置了化学成分和所有闪存参数、但我不确定我是否会成功完成学习周期...

在我所阅读的大多数文档中、您需要为电池组充电、这是学习周期的一部分、但当我达到这一点时、我只需更换电池组

电池。 在这样做的过程中、它会关闭评估模块的电源、然后评估模块会再次出现新的电池。

我是否会这样完成学习周期、或者我是在旋转我的轮子? 其次、是否需要设置任何其他闪存参数来实现此目的?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan10、

    不建议将 bq34z100-G1用于原电池(不可充电的电池)。 bq35100能够测量和监控多节原电池配置。 有关 bq35100的更多信息、请参阅此处的产品文件夹: www.ti.com/.../bq35100

    如果您有任何疑问、请告知我们!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    根据 BQ34Z100-G1数据表的第8.2.4节、该器件可用于系统侧可更换电池、前提是化学成分和

    设计容量相同。 这在我的应用中是正确的。

    我已经在制造中使用了该器件的 PCB。

     为了创建"黄金文件"、我使用的是评估模块、但该过程未成功。

    我们需要的帮助超出了通过数据表和各种有限使用的消息板可获得的范围。

    您能否为使用2 节 CR123不可再充电电池串联实施此器件提供正确的程序?