This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:有关热插拔设计计算器工具过流阈值的咨询。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653670/lm5060-q1-inquiry-about-overcurrent-threshold-of-hot-swap-design-calculator-tools

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5060

你(们)好。

我的客户希望使用 LM5060-Q1配置 B2B 开关电路。

他希望将 OCP 函数与 LM5060-Q1的 Idsth 结合使用。

他尝试使用 ti 提供的计算器工具设置过流阈值、但由于最坏情况与典型值之间的差异、因此存在问题。

如果要根据160A 调整 Idsth、应在最小值、最大值和典型值之间选择什么值?

在这三种情况下存在严重偏差。 如何减少差异?

是否有任何方法可以更精确地测量电流?

(请注意、客户仅审核通过汽车零件制造商汽车认证的零件。)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    LM5060使用 RDSON 传感进行电流限制、因此不精确。 这是一个超时断路器、因此过流情况可能会导致 FET 故障、除非线路阻抗非常高并限制 di/dt。 该工具根据 RDSon 输入显示最小、典型和最大电流跳闸点。 使用此 IC 无法提高精度。 我们没有其他热插拔 Q1器件。

    Brian