This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38858:LP38858

Guru**** 2575925 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661018/lp38858-lp38858

器件型号:LP38858

尊敬的先生:

 

我们将 IC LP38858S-1.2/NOPB 与批次代码5CA2L1UE3一起用于我们著名的产品之一。 我们遵循了 TI 推荐的电路、用于为 FPGA 供电、

我们正在观察到14个不生产中有6个失败,请告诉我们失败的原因。

案件非常严重

 

此致

Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Girish:

    为了帮助您调试应用并了解正在发生的情况、我们需要更多信息。 请提供问题说明和问题范围截图。 范围快照应包括 Vin、Vbias、Vout 和 Iout。

    您提到您正在遵循建议的电路、能否确认您是否参考数据表首页上的典型应用电路?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、我们使用的是首页中给出的应用电路

    Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LP38858_5F00_CKT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Girish:

    感谢您确认您的应用电路;但是、如果没有有关您遇到的问题的详细信息、我无法帮助您调试您的应用。 请提供问题说明和问题范围截图。 范围快照应包括 Vin、Vbias、Vout 和 Iout。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    VIN=3.3V、  

    VBIAS=3.3V

    Vout= 1.2V

    Iout= 10mA

    此致

    Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Girish:

    故障是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    正如我在前面的文章中所解释的、我们面临 LP38858S-1.2的故障。  我们不想知道故障原因、输出不会出现  

    Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Girish:

    1N4148是否仍然正常?

    您的 LP38858会变得很热?

    LP38858输出端的总负载电容有多高?

    输出电流有多高?

    您能向我们展示一下您的 LP38858的布局吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    1) 1) 1N4148 ID 正常

    2) LP38858在运行时不热

    3) 3)输出电容为10uF

    4) 4)输出电流消耗最大为10mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Girish:

    LP38858是否变得很热? 嗯... 最后一次尝试:您是否超出了最大输入电压范围? 输入电压是否有可能超过5.5V? 或者是否存在超过5.5V 的过压尖峰? 如何为 LP38858供电?

    Kai