This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:UCC28910

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC2891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654141/ucc28910-ucc28910

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件: UCC2891

您好!

我根据 UCC2891 5V 1A 输出参考设计进行了设计。 我使用 UCC2891制造10个电源、但其中一些电源输出非常低、例如2.5V 至3.5V。 首先没有放置910K 电阻器、但如果我放置910K、那么我得到9-10V 输出。 因此、我将63.3k 而非62k 输入、然后我的电源烧坏了。 我之前也曾对 UCC28910进行过查询、下面也给出了该链接、我还附加了我所做的电源原理图设计。 有哪些建议解决方案?

e2e.ti.com/.../630654

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我想、但您可能在恒定电流模式下运行。 UCC28910具有多种工作模式、具体取决于某些参数的值。 您可能会在恒定电流模式下运行、在该模式下、电流输出将为 I = IOCC、输出电压将为 Vout < Vocv。

    请仔细检查器件数据表的功能模式部分、确保您在适合您的设计的条件下运行。 以下是该部分的链接: www.ti.com/.../detailed-description

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、DavitKhudaverdyan、

    感谢您的回复。 我们通过更改62k 来测试电源、但这是我们的错、因此我们必须更改36k 来进行测试。 我们从某些电源获得恒定输出、我们还在其他电源中进行测试、以获得恒定输出。 但是、现在我们从电源获得了一些噪声。 您能否建议如何消除该噪声? 这将对我们有所帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您提到的噪声是否来自输出? 如果是、您可能需要更改输出滤波器/组件以降低噪声。

    我建议查看此支持页面、了解您可以进行哪些更改: e2e.ti.com/.../2243.understanding-measuring-and-reducing-output-voltage-ripple

    此致、
    Davit