This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:FB2作为 FB 引脚的 GND

Guru**** 2583065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62180, TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656393/tps62136-fb2-as-gnd-for-fb-pin

器件型号:TPS62180
主题中讨论的其他器件: TPS62136

您好、TI、

slvsdv2的第10.3.4段是指 GND 连接上的噪声、在图80中建议使用 FB2引脚(VSEL 为高电平)作为 SS 引脚的更清洁的 GND 基准。

该方法是否也适用于 FB 引脚电阻器(在其他情况下不使用 FB2功能时)? 也就是说、FB2是否以这种方式使用更好的 FB GND 基准(而不是 GND)、因为此处不共享功率电流需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、

    TPS62180没有 VSEL 引脚。 您所指的 SLVSDV2适用于 TPS62136。 您是否还对 TPS62180有任何疑问?

    在 TPS62136上、我们不会看到高噪声、因此需要这种噪声、在某些情况下、SS/TR 引脚就是如此。 让我检查一下是否有任何反对措施。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    好的、抱歉、我把部件弄混了。 我确实是指 TPS62136 (您能否修复此线程中的 P/N?)。

    如果您可以查看、那就很好了、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 我更改了标题中的器件型号。

    这不会对 FB 分压器进行改进。 首先、Vout 调节已经非常严格、因此几乎没有改进的空间。 其次、SS/TR 引脚的内部结构考虑了与 FB 引脚不同的因素、这使得图80中的应用电路成为可能。