This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22008:LMZ22008与 LMZ31707

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710, LMZ31704, LMZ22008, LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664331/lmz22008-lmz22008-vs-lmz31707

器件型号:LMZ22008
主题中讨论的其他器件:LMZ31710LMZ31704LMZ31707

我正在研究这两个模块来驱动 Lattepanda 或 UP 板等 Atom 1.44GHz 高达1.92GHzGHz 处理器板的5V 输入。

根据我的理解、LM31707 QFN 模块 成本更低、更适合瞬时电流应用。

在电池电量不足的情况下、我需要关断模块、LM31707 QFN 还具有3uA 待机电流、而 TOMOD-11引脚模块具有32uA 待机电流。

在这种相同的10x10mm QFN 封装中、我也可以使用 LMZ31704 (4A)或更高版本的 LMZ31710 (10A)、因此它是一个加分项。

我是否在正确的道路上?

谢谢、

Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoi、

    我认为你是对的。 LMZ31707具有比 LMZ22008小得多的待机电流。 如数据表中所示、当 VEN=0时 LMZ22008的典型关断电流为32uA。  LMZ31707的典型待机电流为2uA、但最大待机电流也可能为10uA。 您还可以根据所需的电流使用 LMZ31704或 LMZ31710。

    此致!

    杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在瞬态响应方面、QFN 模块的性能是否优于模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是真的。 对于瞬态响应、它取决于输出电容器的数量和环路带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个有关瞬态响应的博客、希望它能有所帮助。

    e2e.ti.com/.../turbotrans-technology-one-resistor-dramatically-improves-transient-performance-and-reduces-solution-size

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    LMZ31707成本最低且易于散热、因此我们将继续使用它。

    谢谢、

    Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可能使用7.2V 2节锂离子电池作为输入、输出为5V。

    VIN 低电平大约为6V、这是否足以支持 lmz31707?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我猜您的问题是该器件是否支持6V 输入和5V 输出。 具体取决于您的开关频率。 您的设计中的开关频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。

    这是英特尔赛扬处理器的独立设计。

     我们可能使用1MHz 的5V 电压、如数据表的表2所示。