This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170EVM 只能在 HV = 42V 且 LV = 21V 时在升压模式下工作。 降压模式不起作用、只输出零电流

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656453/lm5170evm-bidir-lm5170evm-can-only-work-in-boost-mode-when-hv-42v-and-lv-21v-buck-mode-doesn-t-work-and-just-outputs-zero-current

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

我使用 的是 LM5170EVM。 当它被配置为高电压 (HV)= 42V、低电压(LV)侧= 21V 时、它只能作为升压模式工作、而降压模式只输出零电流。  

当 EVM 配置为 HV = 42且 LV = 10.5时、它可以在降压和升压模式下工作、没有问题。  

有人可以帮助解决这个问题吗? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要更改 OVPB 电阻器。 请参阅数据表并遵循重新选择 OVPB 电阻器的指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题解决了,非常感谢!!