This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:TPS54302是否具有负载电流限制功能?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656083/tps54302-does-tps54302-have-load-current-limit-function

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件:TPS54320

尊敬的 SIR:TPS54302是 一款输入电压范围为4.5V 至28V 的3A 同步降压转换器。 如果我的负载条件是12V/3.1A、会发生什么情况? 我希望 TPS54302具有 电流限制功能。 如果负载电流超过3A 或某个电流值、TPS54302可进入保护模式以停止输出电流。 但我 不知道 TPS54302是否具有电流限制功能? 如果 TPS54302具有电流限制功能、  将断开 TPS54320的平均负载电流值是多少? 顺便说一下,我的负载是12V 直流电机,TPS54302的输出电压是12V 。 谢谢。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason 、是的、该器件具有过流保护。

    我将在星期一对此进行研究、并返回给大家、以获得更多解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54302通过限制峰值电流和谷值电流来限制输出电流。" 将会中断的平均负载电流值--"与您的电感、占空比有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,感谢您的帮助。 此致。