This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF20800:BUF20800是否支持负电压?

Guru**** 2602805 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF20800, BUF08821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667364/buf20800-does-the-buf20800-support-negative-voltage

器件型号:BUF20800
主题中讨论的其他器件: BUF08821

您好!

如果 BUF20800需要输出驱动器来支持负电压、您是否还有其他解决方案可供参考?

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    我们没有简单的 BUF20800替代器件支持负电压。

    请说明您要搜索的内容。 您是否需要提供正负电压的伽玛缓冲器? 如果是、您需要多少个缓冲器、您需要伽马缓冲器和 VCOM 缓冲器还是仅伽马缓冲器?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    是的、我们需要 提供正负电压的伽玛缓冲器、然后需要4通道用于正电压、4通道用于负电压。

    TI 是否有任何类似的器件解决方案可供参考?

    谢谢。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    如果客户可以在系统外部对 BUF08821进行编程、则可以使用 BUF08821。 只要确保连接到 GND 的每个引脚都连接到负电压、就可以将负电压用作 IC 的 GND 基准。 但这意味着 I2C 接口现在也以负电压为基准。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    我没有听到您的反馈,因此我假设您能够使用上述信息解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Brigitte